浏览常见问题解答

SURT8000和SURT10000系列UPS输入输出接线方法

发布日期: 28 十一月 2012

SURT8000和如SURT10000系列UPS都可以实现单相和三相两种输入模式,输出为单相。
   1:1(单相),     输入连接一根火线(L1)、零线(N)、地线。
   3:1(三相),     输入连接三根火线(L1、L2、L3)、零线(N)、地线。
   输出:接到L1A、零线(N1)及地。(参看下图)
   若要使用三相输入,需将“Input Phase Selector”开关切换到‘3'(请参照下图)。若
要使用单相输入,请将开关维持在预设置'1'。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。