浏览常见问题解答

SURT系列UPS前面板指示灯简介

发布日期: 28 十一月 2012

SURT系列UPS前面板

A.负载容量指示灯:
      这5个指示灯显示负载容量。从下向上依次是17%,34%,51%,68%,85%。例如,如果三个指示灯亮着,表示此时UPS连接的负载为其容量的51% 至68%。要彻底测试整个系统,以确保UPS不会过载。
B.在线状态指示灯:
      UPS接通市电,向连接的设备提供电源。
C.电池供电指示灯:
      当市电失效时,UPS可以在一段时间内用其内部电池向连接的设备供电。用电池供电时,UPS每隔30秒钟发出一次警报(4声“嘟”声)。当UPS返回在线操作时,警报停止。
D.旁路指示灯:
      此指示灯亮,表示UPS正处于“旁路”模式。在此模式时,不能使用备用的电池供电,市电被直接输送到连接的负载。
E:过载指示灯:
      当发生过载情况(即连接的设备超过UPS所定义的“最大负载”)时,UPS会发出持续警报声,此灯亮。
F: 故障指示灯:
      此灯亮时,表示UPS检测到内部故障。
G: 更换电池指示灯:
      如果电池未能通过自检,UPS会发出短促的“嘟”声,持续1分钟, 更换电池指示灯会同时亮。如果更换电池指示灯闪烁,表示电池的连接被断开了。UPS每隔5小时将重复警报一次。这时应检查电池组是否已正确连接。如果已正确连接,则在对电池充电24小时后进行自检,以确定是否需要更换电池。如果电池通过自检,警报会停止。
H: 电池充电指示灯/市电电压:  
       这5个指示灯显示UPS电池当前储电量占电池容量的百分比。从下向上依次是0%,24%,48%,72%,96%。当5个灯全部亮时,表示电池已充满电。当电池容量减少时,灯自上而下逐个熄灭。当电池容量过低时,所有亮着的灯(对应于给定容量)都会闪烁,UPS不停发出“嘟嘟”声以示警告。低电池告警的时间,可以用终端模式或通过 PowerChute 软件来更改。
       按下并按住开机按钮,这5个指示灯将显示市电电压。从下向上依次是192V,210V,229V,248V,266V。
I:关机按钮
J:开机/自检按钮


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。