浏览常见问题解答

Smart-UPS和SURT系列UPS的充电功率

发布日期: 28 十一月 2012

有许多用户经常问及我们的SURT和Smart系列UPS的充电功率多少,现大致罗列如下,以方便客户根据UPS的充电功率来估算电池的充电时间。

    由下面的表格可以看出,APC 公司出产的SURT和Smart系列UPS的充电电流一般都在2-8A的范围之内,而这样的充电电流对于UPS 本身内置的电池保证在4到8个小时内充电到电池容量的90%是完全足够的,所以客户在考虑使用外置电池延长UPS的待机时间时,有必要根据我们UPS本身的充电功率来估算外带电池的充电时间,从而合理的对电池进行配置和使用,一般来说,如果客户希望自己的UPS能够延时4个小时以上的话,建议客户给电池配置外加充电器,以获得更好的使用效果。


 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。