浏览常见问题解答

SURT UPS EPO的连接方式

发布日期: 28 十一月 2012

EPO, 又称紧急关断开关,在紧急情况下,通过EPO可以断开UPS的输出,EPO为一个常开触点,无需外部电源,UPS内部直接提供一个12V的电源,开关闭合情况下电流为2mA。具体连接方式如图:



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。