浏览常见问题解答

SURT机型电池参数的设置方法

发布日期: 05 十月 2012

"

如果您需要为SURT机型(塔式机架可转换机型)配置外接电池,那么您必须为UPS设置电池参数,具体设置步骤如下:

第一步,将UPS串口用APC原配RS-232通讯线(940-0024C)与计算机串口联接。

第二步,进入Windows98,Windows NT,Windows 2000,Windows XP附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。如果您安装了PowerChute plus或PCBE软件,请在启动超级终端前停止UPS服务。

第三步,COM端口设置如下:
       波特率:2400
       数据位:8
       奇偶校验:无
       停止位:1
       流控制:无

确定后再按回车键,屏幕出现设置菜单
选择  1.UPS Setting
再输入 E ,进入电池包数量设置 Battery Packs Setting
然后输入电池参数,按回车键
输入 YES ,按回车键
设置完成,按 Esc键退出  

SURT1000----6000电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 乘 电池块数 除以 80 = 电池参数

SURT7500---10000电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 乘 电池块数 除以 160 = 电池参数

注:如果您的UPS内部有电池组,那么最后的电池参数=计算结果+1

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。