浏览常见问题解答

设置AP9606通过邮件发送手机短信

发布日期: 05 十月 2012

"

很多客户希望当UPS转电池工作或者UPS运行状态发生改变的时候,可以收到手机的短信报警,但目前 APC的软件和附件(如:AP9606)无法直接向用户的手机发送短信报警,目前很多网络运营服务商提供新电子邮件短信提醒的功能。例如新浪网的〈任你邮业务〉需要您申请一个账号,新浪公司会给您一个电子邮件的地址(Email地址)。您可以将这个邮件地址写在APC的软件或附件上,通过网络运营服务商将收到的Email转为短信方式发送给用户的手机。

我门可以通过这种间接的方式来实现 Web/SNMP管理卡(AP9606)给手机发短信报警的功能。

具体设置步骤如下:

1.首先在IE浏览器输入Web/SNMP卡的IP地址,进入Web/SNMP卡的管理界面。

2.在 Network--TCP/IP & DNS 界面下,设置 DNS Server IP:

3.在 Network--Email界面下,设置:SMTP Server
                                        From Address

4.在 Events--Recipients 界面下,设置 Email Recipients (电子邮件接收地址)。至此,设置步骤全部完成。您可以通过这个界面下的 Email Test 测试设置是否成功。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。