浏览常见问题解答

如何为Smart-UPS长延时机型设置电池参数

发布日期: 05 十月 2012

"一,在线互动式长延时UPS电池参数设置方法

    APC在线互动式UPS中,根据电路设计不同,可以分为不能外带电池的标准延时机型和可以外接电池的长延时机型。区分方法是:凡是型号中含有UX或XL字母的,均是长延时型号。标机不能外接电池进行长延时,而长机则可外接电池进行长延时,长延时机第一次安装或改变外接电池时均需设置初始电池参数才能达到长延时效果,电池参数设置方法如下:
  
a. 将UPS串口用APC原配RS-232电缆(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。
b. 进入WIN95,WIN3.1,WIN98,WINNT附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。
   如果您安装了PowerChute plus或PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务。
c. 修改配置如下:
           波特率:2400
           数据位:8
           奇偶校验:无
           停止位:1
           流控制:无
d. 键入""Y"",即同时按""SHIFT""和""Y"",等待屏幕上显示""SM""表示通讯已建立。
e. 键入"">"",屏幕上会显示当前联接电池数,键入""+"" (加号),每键入一次,即按""shift""加""+"",电池参数加一,键入""-"" (减号),电池参数减一。
f. 修改完毕后,键入"">""(大于号)确定。
g. 电池参数如何确定: 电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 68
                      如果得出小数,四舍五入即可
注意:以上所述为假定您使用串口1,如果您在调节中出现问题,请核实CMOS串口设置为:
                        COM1    IRQ 4    I/O 3F8
                        COM2    IRQ 3    I/O 2F8


二,在线双变换式(即SURT系列)UPS电池参数设置方法

APC SURT全系列UPS,均可以配置外接电池,如果使用外置电池时,必须为UPS设置电池参数,RT系列UPS具体设置步骤如下:

第一步,将UPS串口用APC原配RS-232通讯线(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。
第二步,进入Windows98,Windows NT,Windows 2000附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。如果您安装了PowerChute plus或PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务。
第三步,COM端口设置如下:
       波特率:2400
       数据位:8
       奇偶校验:无
       停止位:1
       流控制:无
确定后再按回车键,屏幕出现设置菜单
选择  1.UPS Setting
再输入 E ,进入电池包数量设置 Battery Packs Setting
然后输入计算出来的电池参数,按回车键
输入大写的 “YES” ,按回车键
设置完成,按 Esc键退出  
电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 x 电池块数 / 80 = 电池参数
如果得出小数,四舍五入即可
注: SURT7500XLICH,SURT10000XLICH电池参数的计算方法:
     每块电池的安时数 x 电池块数 / 160 = 电池参数
     如果得出小数,四舍五入即可
注:如果您的UPS内部有电池组,那么最后的电池参数 = 计算结果 +1"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。