浏览常见问题解答

APC UPS 产品的接地要求

发布日期: 05 十月 2012

"

APC公司规定,在使用安装使用的APC公司出品的UPS产品时,UPS设备必须要有良好接地。
一直有这样一种观点认为,即使不接地,APC公司出品的Surge Arrest,Back-UPS,Smart UPS以及Matrix UPS也应该能够正常工作,但事实上,从设计原理上分析,UPS接地与否,并非完全出于从UPS工作性能方面上来考虑,而重要的是工作安全性的要求。同时在大量的实际应用中发现,电子设备如果缺少良好的接地点,一些类似于电力干扰,信号衰减以及不可预计故障因素发生的概率将大大增加。因此,APC公司规定: 在使用安装使用的APC公司出品的UPS产品时,UPS设备必须要有良好接地,否则将无法保证UPS是否能够正常工作。

技术背景
UPS设备不接地时,UPS设备和大地参考点零电位高度隔离,这种情况在UPS正常运行的过程中并没有太大的问题,然而,当机器里面的残余能量(一般储存在电容等电气元件中)要释放或是设备有漏电电流产生时,如果这些能量没有接地通路可走,就有可能在机器内部形成环流,导致机器的元器件非正常发热而出现故障,严重的甚至有可能令到机器本身带电而对人身造成伤害。
绝大多数的数据通信系统在应用当中,都需要提供相同的接地参考点,同时良好的接地还可以起到屏蔽噪声的作用,例如RS232,以及其他的一些数据通信线路需要零电位接地点作为数据信息返回的参考点,如果缺少接地点,所有的信号都会可能出现不同程度的衰减而影响正常通讯。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。