浏览常见问题解答

对于PWM的解释

发布日期: 05 十月 2012

"PWM是Pulse Width Modulation的缩写,意为脉冲宽度调制,也叫脉宽调制。是电力电子学中调整电压所采用的一种技术。例如,如果1个12V的直流电源接通10微秒,再关断10微秒,开关所在的平均值电路的输出电压为6V;如果电池接通5微秒,再关断15微秒,那么平均值电路的输出电压为3V。可以对脉冲的宽度进行调整以便得到需要的电压数值。电源接通时间占一个周期的比例为占空比,以一个12V的直流电源为例,100%占空比所得到的电压值为12V,50%的占空比所得到的电压值为6V,25%的占空比为3V。
APC公司生产的BK和SU系列都采用脉宽调制技术来调整输出电压,BK的输出电压波形为阶梯波,SU输出电压波形为纯正弦波。BK每秒种产生60或者50个宽度相同的正负脉冲,以保证输出频率为60Hz或者50Hz。SU机器每秒会通断上千次,因为通过脉宽调制,需要得到完整的正弦波。我们可以把正弦波看作是很多阶梯,阶梯越宽,则这个阶梯所对应的占空比就越大。
"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。