浏览常见问题解答

本文描述了APC SurgeArrest浪涌保护插座的简单原理以及在使用中的注意事项

发布日期: 05 十月 2012

"

APC公司的SurgeArrest防浪涌保护插座采用2种故障检测方式。

一种检测接地,如果接地良好,那么零地之间的电压则小于10V,采用这种检测方式的国家包括墨西哥,美国,加拿大,澳大利亚等采用英式标准的国家中。

另外一种方法不是检测零地之间的电压,而是检测地线与任一相之间的电压值,如果接地良好的话,地线与任一相之间的电压值应小于10V,这些国家包括德国,法国或采用相同标准的国家。


如果零地之间的电压或者地线与任一相之间的电压大于10V,那么Surge上的故障指示灯就会亮。以下几种接线错误会导致故障灯亮:
1。接地不良。
2。重载同时配线不合格会导致第二种方式中相线与地线之间压差增大。
3。第一种方式中零火掉相。


以下几点需要注意:
1。接地不良或者无地线使得Surge无法处理共模的噪音信号及浪涌。
2。过载,配线不合格是火灾的隐患。另外线上压降会加剧输入低压现象的产生。
3。零火掉相对于某些负载设备非常危险。
另外一种情况:在星型连接的配电系统中,地线从中点引出也会导致故障灯亮。


注意:Surge不可接在逆变器后端或者UPS的输出端,只允许直接接在市电上。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。