浏览常见问题解答

影响冗余转换开关切换时间的几个因素

发布日期: 05 十月 2012

"影响ATS转换时间的因素很多,比如切换方式,灵敏度设置,2路输入的相差,信号的可靠程度,2路输入的频率等。此外,即使保持以上所有影响切换时间的因素完全一致,每一次切换所需的时间依然会不尽相同。一般来说,最短与最长切换时间的差值为4毫秒。ATS的切换动作产生时,系统检测到的切换点处于正弦波的位置不同是产生此种情况的部分原因。切换动作产生时,系统检测输入电压后给出切换所需的控制信号。

* 切换方式(通过按键进行选择/降低输入电压/断开主输入):用户可以通过面板上的按键改变主路/从路输入设置。此时系统无需检测主路信号以确定是否需要将系统切换到从路上工作,所以切换时间最短。降低输入电压,意味着主路输入电压已经超出系统正常工作所能承受的范围,此时系统需要检测,并将主路输入与预先设定的输入范围进行比较后才能进行切换,因此切换时间最长。目前,系统所使用的运算规则为:对此三种切换方式(通过按键进行/降低输入电压/断开主路输入)的电压有效值进行比较。断开主路输入意味着主路输入被切断(断开主路输入的电源线/断开主路输入的空开/主路输入上口供电完全被切断)。此种情况下ATS的切换时间短于降低主路输入电压方式,但是比按键选择方式的时间长。

* 灵敏度设置(高/低):高灵敏度设置意味着主路输入超限时间大于2毫秒时,系统会切换到从路上运行。低灵敏度设置则意味着主路输入超限时间大于4毫秒时,系统切换动作才会产生。如果用户现场的供电频繁波动,则建议客户将ATS的灵敏度设置为低,以降低ATS的切换频率。但是考虑到主路供电故障时系统能够及时切换到从路供电,则需要将系统设置为高灵敏度。ATS灵敏度设置的默认值为高。

* 主路与从路的相差(同相/不同相):一般来说,主路与从路同相时的切换时间远远小于不同相时的切换时间。其主要原因是,主路与从路不同相时的运算法则比同相时更加繁缛,要对2路输入进行比较。不过一般情况下,主路输入与从路输入一般为同相,且UPS的相位与它们相同。

* 功率因数及负载的峰值因数(信号质量):功率因数为1,峰值因数为0.7时,ATS的切换时间会短很多。不过系统在带非线性负载工作时的切换时间依然可以维持在其预先设定好的切换时间的范围内。目前绝大多数负载都采用了功率因数矫正技术。

* 频率(60HZ/50HZ):输入源的频率为60HZ时,其切换时间要短于50HZ。主要因为50HZ相对60HZ为低频信号,在切换之间需要以高频信号为基准进行相同程度的检测,导致切换时间略长于60HZ

注:最快、最佳的切换方式为:
1)通过面板按键进行选择,主路输入与从路输入为同相,ATS的灵敏度设置为高,功率因数=1,峰值因数=0.7,频率为60HZ。
2)主路输入被切断,ATS灵敏度设置为高,功率因数=1,峰值因数=0.7,频率为60HZ(无需考虑相位关系)
上2种情况下,系统所产生的切换信号应该稳定可靠。

切换时间:典型的切换时间为: 60HZ时,切换时间为8-12毫秒,最长为16毫秒
                             50HZ时,切换时间为10-14毫秒,最长为19毫秒。
"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。