浏览常见问题解答

EPO安装的依据与标准

发布日期: 05 十月 2012

"EPO的设计需要遵从产品与安装安全性标准。 与在UPS上安装EPO有关的产品标准如下:
           UL 1778
           EN50091
  一般情况下,均要求在安装设备时满足以上两个标准。另外,某些地区或国家要求在此基础上还满  足以下几种标准:
     IEC 364-4-46
     National fire protection agency - NFPA 70
     National fire protection agency - NFPA 75
"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。