浏览常见问题解答

SU机器的色彩标准

发布日期: 05 十月 2012

"

应用色彩标准可以统一机房的设备颜色,SU机器遵循的色彩标准体系是L-A-B色彩体系:
涂层部分:L=74.5   A= - .53   B=8.20
塑胶部分:L=73.8   A= - .53   B=8.90   


这几个数值有可能会稍有改动。


参考起见,现简单介绍一下L-A-B体系的含义:
L:白/黑
A:红/绿
B:蓝/黄

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。