浏览常见问题解答

UPS部分术语说明

发布日期: 05 十月 2012

"AC:交流。用来描述正负半周交变的电压或者电流,例如230VAC。在一个交流配电系统中,230V电压标准的国家中频率为50HZ,在北美等110V标准的国家中,频率为60HZ。波形有可能是正弦波,也有可能是阶梯波或者方波。与电池有关的术语是直流(DC),交流配电系统优于直流配电系统之处在于在变压器副边所得到的电压可能是波形的正半周也可能是负半周,而DC则意味着电压只能是单方向的;与直流配电系统相比交流配电系统的另一个优势在于:由于波形正负半周交变,电压、电流及能量有过零点,这个特征则起了类似于灭弧电路的作用,可以消除开关、保险、继电器、空开等设备由于长时间使用而产生的接触电阻变化或瞬间强电流等有可能产生的电弧效应,而这一点对于直流配电系统来说是则是致命的。

电池:UPS用于储存能量的装置,用于UPS的电池通常情况下是可以重复使用的,一般情况下UPS使用的电池类型都是铅酸免维护电池。电池内部的电解液以液体的形式存在且防漏,这样可以保证电池无论如何放置均可以使用。

低电压:输入电压比一般情况下低的情况。如果低电压持续时间超过1秒钟则成为电压下陷。低电压通常是由于电路过载或者供电公司为了避免在用电高峰期间过多的用户用电而产生的。研究表明,低电压通常会影响计算机工作。

BTU:英制热量单位。通常用于楼宇的散热和冷却系统中,同时在设计楼宇温控时必须考虑计算机设备的产热量。3.6BTU/小时等同于1瓦特。

旁路:指UPS的交流通路。在发生过载或其他非正常情况的前提下,为了保护负载设备,UPS会转入自动旁路下运行。在UPS出现故障需要做维修或者做需要做某些特殊维修时,用户可以把UPS转入旁路运行。维修旁路指在不中断负载的前提下,UPS可以完全隔离。一个真正意义上的维修旁路与UPS应该是完全分开的。

断路器:当电流超过限值时断开以保护系统。在制造过程中需要对断路器进行校准以对应给定的过流值。大电流流经过热的连线有可能导致火灾,因此如果由于设备故障或者用户操作错误导致大电流通过时,断路器可以跳开以避免连线过热。对于楼宇配线及配电系统来说,配电盘空开的容量要符合国家标准。

共模干扰:对于一个交流系统来说,共模干扰指供电线路上的噪音或者浪涌。共模干扰存在于火线与地线、零线与地线之间。大部分国家由于零线与地线通常都接在维修配电盘上,即断路器与地线是相连的,因此不存在共模干扰,但是,零线或地线中意想不到的噪音信号,接线错误,过载电流等因素都会导致共模干扰的存在。现在的计算机负载可以隔离共模干扰。共模干扰通常与系统间地线噪音交杂在一起,导致计算机损坏或数据丢失。

峰值因数(波峰系数):峰值因数即波峰系数是指电流峰值与平均值的比率。方波的峰值因数为1。正弦波的峰值因数为1.414。普通的计算机供电电源(例如市电)的波峰系数为4,这种情况下波峰系数为4主要是因为输入与负载之间复杂的相互作用的结果。当计算机负载的供电电源为UPS时,波峰系数减小。UPS为负载供电时波峰系数减小不会对计算机设备产生不好的影响,相反有利于它工作。波峰系数是电源与负载相互作用的产物,因此它对于负载和电源来说均无意义。影响UPS提供高的波峰系数的因素通常为:各次谐波的输出阻抗;输出电压波形失真以及最大电流。尽管高波峰系数是衡量UPS输出稳定性及输出电压质量的标准,但是不同的测量技术使得以衡量波峰系数为标准而进行的产品性能比较毫无意义。目前普遍采用的方法为考核带步进类负载时输出电压的数值或者输出电压波形的失真度。
"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。