浏览常见问题解答

输入功率因数与输出功率因数

发布日期: 05 十月 2012

"

 输入功率因数:
     UPS的输入功率因数是衡量它是否对电网存在污染的一项重要的电性能指标。各种电路结构形式的UPS输入功率因数也不同,后备式和在线互动式UPS的输入功率因数等于UPS输出负载的功率因数。当市电正常时,它们的调压环节不具备功率因数调控功能,但它本身也不对电网增加功率因数失真。传统双变换UPS的输入功率因数通常为0.8左右,与输出负载的性质无关。在输入端采用了高频整流的传统双变换式UPS和由高频变换串并联补偿电路构成的UPS,输入功率因数往往都能达到0.99,而且与UPS输出负载性质无关。


输出功率因数:                                                  
    UPS输出功率因数的大小是由负载性质决定的,负载正常运行时不但要从UPS吸收有功功率,还要吸收无功功率,例如计算机类型的负载,其功率因数的典型数值是0.65----0.8。负载功率因数低时,所吸收的无功功率就大,这会增大UPS逆变器的工作难度,增大损耗,影响其可靠性。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。