浏览常见问题解答

通过超级终端查看Smart-UPS的内部摄氏温度

发布日期: 05 十月 2012

"

 通过超级终端可以查看Smart-UPS的内部摄氏温度,方法如下:


1) 使用随机附送的串口线(940-0024C)将Smart-UPS和电脑连接起来,串口线不支持热插拔,应在关机时连接。电脑开机后,进入Windows附件中的超级终端(HyperTerminal)。命名一个新的连接,选择第一个图标,点击OK,在随后出现的页面上选择连接使用的COM口,进入端口设置页面,修改端口设置如下:
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
数据流控制:无
点击确定可进入超级终端。


2) 从键盘输入字母“Y”(大写) ,方法:可以锁定:Caps Lock,然后按键盘Y键,也可以同时按Shift和y键,屏幕上会显示SM(大写),这表示通讯已建立。


3) 从键盘输入字母“C”(大写) ,方法:可以锁定:Caps Lock,然后按键盘C键,也可以同时按Shift和c键,此时屏幕上将显示当时的UPS内部摄氏温度。如036.0。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。