浏览常见问题解答

InRow产品的固件是寄存在网卡内的,设备运行的“程序”文件。APC经常根据产品实际运行的实际情况,不断更新固件版本。最新的固件版本可能会增加或改善新的功能。本文将介绍如何下载最新的固件及如何更新固件。

发布日期: 11 十二月 2012

如何下载并安装最新的InRow空调固件(二)

二、     固件升级

1、     用CAT5,即普通网线,将笔记本和设备的Network Port连接。

2、     查看设备IP, 并根据其数值更改笔记本的IP地址,如下图

Image

3、运行刚下载后的文件。一直点Next 。 

4、在产生的DOS窗口输入设备的IP,用户名及密码,如下图

Image

5、在弹出的窗口出按1,回车,如下图

Image

6、之后就可以等待网卡自动升级就可以了。时间大概3分钟左右。如果版本之间差距太大,之间可能需要很长时间。注意,升级过程中,请注意笔记本不要变成待机状态


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。