浏览常见问题解答

inRow系列产品标配的网卡可以同时记录空调运行时产生的日志及每10分钟的运行数据(时间间隔可自定义),这些文件在处理故障时有十分重要的用处,可以通过同网段内的计算机下载。本文将介绍日志及数据下载方法。

发布日期: 11 十二月 2012

如何下载InRow制冷系统网卡中的日志及数据

1更改计算机的IP地址,使之和IRRC空调在同一网段

Image

2、Windows 开始菜单栏找到并点击"运行"

3、在"运行"对话框里输入"cmd"并按回车键,进入DOS模式

Image

4、在提示符后边按顺序输入ftp、空格、IP地址及回车键,如下图

Image

5、 User ID和Password为apc, 按回车键后登录到网卡。

6、ftp提示符后输入 "get event.txt",之后按回车键。

Image

7、文件保存在进入ftp命令时,默认文件夹里,如下图红线所标示路径

Image

8、 按照第5步的方法,分别输入get data.txt回车及get config.ini

9、按照data_序列号.txt的格式重新命名文件,发送给apc工程师,以便协助分析故障。例如

data_YK0632180024.txt, event_YK0632180024.txt


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。