浏览常见问题解答

本文介绍如何通过英飞管理器清除FM40"blower #1 maintenance required"报警以及什么含义.

发布日期: 10 十二月 2012

如何通过英飞管理器清除FM40的"blower #1 maintenance required"报警?

 

FM40 空调主要部件设有运行时间到达提示警告功能,具有这个功能的部件如下:

Blower 1

Blower 2

Heater

Humidifier

Variable frequency driver 1(VFD)

Variable frequency driver 2(VFD)

Compressor 1

Compressor 2

每个部件可以个性设定运行 时间,如果时间到达,就会提示XXX Maitenance Required.这时用户可以查看下空调运行情况,是否有异响,不制冷等情况,对于保内用户我们提供一年2次免费巡检,客户可以根据提示考虑是否申请巡 检.如果确认没有异常或最近申请过巡检,可以考虑清除提示警告.

这里就介绍下使用英飞管理器或web页面远程清除警告的方法.

1.通过英飞管理器或网页今日到制冷设备主页面.

2.进入Module 项内,之后找到Service Intervals,找到相应的警告部件名字,将内部数值更换为0,之后选择Apply,此时运行部件的时间就被归零了,警告信息就消失了.如果您想还有 此时间报警,还需要将刚才的数字恢复,之后再点击Apply确认.

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。