浏览常见问题解答

本文介绍inRow系列空调断电后是否会自动重启.

发布日期: 11 十二月 2012

inRow 系列空调断电后是否会自动重启?

InRow系列空调在断电后来电的情况下会自动重新启动,按照断电前的运行模式运行. 

也可以通过下面的方式来设定启动延时,避免用电设备同时启动,对电网造成冲击,延时最长时间为999秒.

启动延时设定2种方法:

1. 通过显示屏: Configure Unit>General> Startup Delay

2.通过网络管理卡界面: Unit>Unit Configuration> Startup Delay  


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。