浏览常见问题解答

inRow RP DX外机尺寸

发布日期: 07 十二月 2012

InRow RP外机有3个型号供选择,分别适用于不同的环境温度.具体规格如下.

         型 号  适用环境温度℃       外形尺寸(长x宽x高)mm
 ACCD75207  35  1880x1404x1350
 ACCD75208  40  3260x1404x1350
 ACCD75209  46  3260x1404x1350

 

 

 

 

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。