浏览常见问题解答

本文介绍了 ACRP压缩机驱动报故障(代码)00000004代表什么含义,以及如何消除故障

发布日期: 11 十二月 2012

ACRP压缩机驱动报故障(代码)00000004代表什么含义,以及如何消除故障?

ACRP DX空调发生" Variable frequency driveVFD fault"报警时,可以通过菜单"View Unit Status"查看压缩机驱动"Compressor Drive"里的报警代码"Alarm Stat"查看。本文针对代码为00000004的故障进行解释以及给出消除故障的指导方法。

报警代码"Alarm Stat" 00000004的故障意味着压缩机VFD输出接地存在问题。

简单的测试方法就是将空调电源断开,再将VFD和压缩机之间的接线断开,按照下面介绍的方法进行测试。

接地错误一般是由于从VFD输出持续不断地供电对地造成的,可能原因如下:
  压缩机绕组接地;
  电线接触不好或接线损坏;
  接线错误等。


  如果有接地错误发生,首先应该查看VFD到压缩机之间的接线是否有损坏、接线是否有效和正确。 如果接线没有问题,按照如下方法进行测试:

  在压缩机冷却后,测量压缩机相间绕组,正常值应该是0.59 ohm左右;再测量压缩机绝缘电阻(对地电阻),正常的绝缘电阻应该在大于 20MOhm .如绝缘电阻低于这个值很大,可以考虑更换压缩机。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。