浏览常见问题解答

精密空调室外机安装要求

发布日期: 06 十二月 2012

室外机的安放首先应考虑建筑承重要求,同时要考虑周围环境,应保证空气流动畅通,远离热源以及污染源等,还要留有足够的维修空间。对于有些安装条件苛刻的场合,要尽量创造条件,如果不能满足本文中的要求,极有可能导致空调高压报警,从而导致制冷失败。

注意:外机的安装高度不能低于内机3米(若低于3米,请联系APC)。

下面针对外机安装中可能出现的情况给予了明确的规定,对于不满足条件的开机申请我们将给予拒绝并要求改善,请安装商注意!

1. 外机周围(最多三面)有墙或障碍物的情况

Image

  外机周围(最多三面)有障碍物的情况,要求外机距障碍物至少一个外机宽度W的要求,且不允许外机上面有障碍物。

2. 多台外机放置同一场地的要求

Image

 对于两台以上的外机并列放置时,机组间最小距离为一个宽度W(为最大外机的宽度W);若放置成一排(即首尾相连),要求机组间最小距离为1.22米。

3. 外机放置于四面为墙或障碍物的环境

Image

对于外机四周都为障碍物的环境,在障碍物与外机高度相同的情况下,保证外机与周围障碍物保留至少2个外机宽度(2W);若障碍物高度大于外机高度且高度差在3米(10英尺)内时,要在外机上方安装辅助排风设备。

4. 安装环境具有装饰隔栅的情况

Image

   若隔栅有不小于50%的有效间隙进行通风,且下部隔栅板距地面至少为0.3米,在其高度不超过外机情况下,外机距离障碍物最小距离要求为一个外机宽度W;其他情况参考第三情况。

另建议用户每6个月清洗一次外机,如果环境比较恶劣,清洗次数可以酌情增加。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。