浏览常见问题解答

FM40如何实现露点控制?

发布日期: 11 十二月 2012

FM40在组内运行时湿度是按露点温度控制的,露点既和温度有关,又和湿度有关,所以在进行加湿需求计算时必须考虑温度。

加湿的露点温度设定点是由加湿设定点和再热设定点决定(采用制冷设定点如果没有启用再热功能),房间露点是由回风湿度和温度计算出来的。除湿温度设定点是由除湿设定点和制冷设定点计算来的。例如,如果再热设定点为68F,加湿设定点为50%,那么加湿露点温度设定点为49F,若此时房间温度是74F,回风湿度是40%,那么房间露点温度就是48F,则加湿需求为:

加湿需求=(49 - 48) / 2 = 50%, 所以加湿器输出为50%。

       加湿需求是加湿器的灵敏度除露点温度的期望与实际的差值来计算得到的。

       还有一点请注意,主板固件V6.7.0及其以前的版本计算高、低湿度报警不准确。在版本V6.11.0中已经被修正,所以请升级使用V6.11.0以及以后的版本。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。