浏览常见问题解答

Startup Line Pressure Imbalance 提示信息介绍

发布日期: 11 十二月 2012

提示信息"Startup Line Pressure Imbalance" 的解释
在没有制冷需求时(即压缩机处于待机状态),系统会定期检测吸气和排气两侧的压差,如果两侧压差大于或等于7Psi(0.5bar)时,压缩机将不会启 动,也没有报警产生,系统会产生事件"Start up Line Pressure  imbalance",这个提示信息只有在压缩机启动瞬间和系统正在检测两端压力时才会触发此提示信息。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。