浏览常见问题解答

本文针对FM40在应用中出现的高压报警情况进行了详细的解释,以及排除故障的方法

发布日期: 06 十二月 2012

FM40排气压力高(Head pressure high)报警

FM40在应用中可能出现高压报警(Head pressure high)的情况,这种报警会导致压缩机关闭,机组宕机,近而有送风温度高,回风温度高等相关联的报警。对于这类报警的正确处理方法是查找产生报警的原因:

是否风机转速(Hz)过高;

是否系统部件有堵塞现象,如:干燥过滤器,热力膨胀阀等;

室外风机是否故障不运转;

是否冷凝器过脏(夏季比较常见的高压报警原因,需要对冷凝器进行清洗),有无异物阻挡冷凝器散热等。

对照上面的项目进行故障原因查找。当高压报警的原因解除后,建议用户给空调重新供电运行,如果在供电后的几分钟内,压缩机没有启动(可以听声音或在状态内查看)时就报“Head pressure high”,那说明空调的高压开关没有复位,需要用户进行手动复位。

下面介绍下手动复位的方法:

1.将FM40室内机中间的门去掉;

Image

Image

2. 提起高压开关的保护盒;

Image

3.将红色复位按钮按下去即可。

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。