浏览常见问题解答

冷凝器是空调的关键部件之一,是整个空调系统散热,完成制冷循环不可或缺的部件之一。本文将介绍风冷冷凝器的摆放所需要注意的事项。

发布日期: 07 十二月 2012

关于精密制冷系统风冷冷凝器的摆放

冷凝器是空调的关键部件之一,是整个空调系统散热,完成制冷循环不可或缺的部件之一。冷凝器安装位置的好坏直接决定空调设备的寿命和能效比。对于精密空调来讲,管路的设计,空调安装位置的设计,冷凝器的摆放等等,都需要认真考虑。

冷凝器位置的设计对于整个系统的运行效率及可靠性同样尤为重要。设计时需要注意以下几点:

1)冷凝器与室内机的距离不宜过长。
无论压缩机的类型是涡旋的还是活塞的,一般来讲,制冷剂从压缩机到室外冷凝器之间的压降不能太大,一般来讲要小于60米等效长度。(注意这里使用的概念是 等效长度,就是按照压力损失等量换算的管路长度。比如一个90度的弯头相当于1.2米管路)管路超长将大大降低空调效率,浪费能源,提高运行成本。

2)不建议冷凝器放在比室内机低的地方。
原因是,制冷剂在冷凝器出口端需要有2~3℃的过冷度,如果冷凝器放在室内机下端,制冷剂液体需要克服压力损失回到室内机,进入膨胀阀。按照我们的计算, 高度每升高1米,压力损失可达12kpa。如此计算,如果冷凝器低于室内机9米,那么膨胀阀入口已经没有过热度,并且,压力损失可能造成散发气体 (flash gas),进而大大影响制冷效率及膨胀阀正常工作。

如果场地条件所限,冷凝器不得不低于室外机,我们建议使用水冷冷却方式,即室外使用干冷器的配置。APC 提供 InRow RD及 Stulz G型精密空调,可以满足此应用。(见图一)室外干冷器可以低于室内机。具体长度依照水泵扬程而定。

Image
图一:水冷型设备系统示意图。室外为干冷器

需要特别说明的是,一些厂商为了临时满足客户的需求,将压缩机拆除,并且将其放置于室外。这种做法不太符合规范:和舒适性空调不同,空调压缩机需要不间断 运行,冬天依然如此,并且压缩机运行时,周围温度不能太低,如果温度过低,可能导致以下几个问题:首先是进入压缩机内的制冷剂气体需要有一定的过热度,以 提高制冷效率并防止液态制冷剂进入压缩机而产生液击。一般来讲,过热度为8℃左右。系统设计时,默认从膨胀阀感温包到压缩机没有温度降低,但是如果将压缩 机放在室外,从膨胀阀感温包到压缩机这段管路会有温度降低,那么,过热度就无法保证。另外,由于室外温度非常低,如果压缩机温度低于零下5℃,冷冻油会凝 结,造成压缩机在缺少润滑的情况下运行,使得压缩机运行寿命大大降低。虽然空调内置曲轴箱加热器,加热量及其有限,不能满足过热度要求。所以,这种做法不 太可取。

3)冷凝器特殊位置的摆放
冷凝器的主要功能是散热,因此,如果冷凝器和周围墙体或冷凝器之间距离太近,会严重影响其散热效率。因此,如果遇到下列相关情况,请按照如图所示的摆放方式进行:

Image

图二:冷凝器与墙体相邻,请至少留出与冷凝器宽度相当的距离

Image

      图三:如果多台冷凝器并排摆放,请至少留出与冷凝器等宽的距离

Image

图四:如果冷凝器安装与凹型地面,请在冷凝器两侧至少留出两台冷凝器宽的距离。并且,下陷的高度不能大于3米。

Image

图五:如果冷凝器安装与两侧格栅的中间,至少保证格栅下端有0.3米的高度,并且两端留出至少为一台冷凝器宽度的空间。

另外,如果冷凝器是立式的,注意季风的迎风面不能正对风扇或翅片,冷凝器也不能安装与容易积雪,或者灰尘,树叶,杂物很多的环境中。

其他具体问题,请咨询APC技术支持热线或联系所在地区销售支持工程师。我们会根据现场环境,为您设计摆放位置。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。