浏览常见问题解答

InRow产品的固件是寄存在网卡内的,设备运行的“程序”文件。APC经常根据产品实际运行的实际情况,不断更新固件版本。最新的固件版本可能会增加或改善新的功能。本文将介绍如何下载最新的固件及如何更新固件。

发布日期: 10 十二月 2012

如何下载并安装最新的InRow空调固件(一)

一、     下载固件:

1、在apc网站下载,路径为:www.apcc.com.cn -> 支持->软件下载。如下图

Image

2、点击如图所示的下拉菜单

Image

3、以InRow RC 为例,按照下图所示选择固件下载的项目—Firmware Upgrades-InRow RC并点击提交

Image

4、按下图点击 Download.

Image

5、登陆,如果没有账号,需要注册

Image

6、之后就可以下载了:
Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。