浏览常见问题解答

冷凝水泵是InRow RC, InRow SC的标准部件,其主要用途是将空调正常运行时产生的冷凝水排出到室外。本文将介绍关于冷凝水泵的控制原理和报警故障说明。

发布日期: 07 十二月 2012

关于冷凝水泵的控制原理及报警故障说明

  冷凝水泵的工作分别受由硬件部分和软件部分控制。在正常的状态下,受硬件,即浮球阀控制。冷凝水盘中有两个浮球,分别为低水位浮球和高水位浮球。如图一。

Image

           图一

   当冷凝水泵的接水盘水位上升到低水位浮球时,水泵被触发,开始工作。高水位浮球的触发点比较高,被触发时,设备会产生一条报警内容,为:condensate pan full alarm。
此报警内容产生时,风机会停止运行,水流量控制阀门完全关闭,而水泵继续运行,直到低水位浮球随水位的下降而不被触发后,报警被消除,设备继续正常运行。

        水泵的默认工作时间(timeout)为5分钟,即我们默认水泵5分钟内完全可以将冷凝水排出设备。如果在5分钟内,水泵无法排出所有的冷凝水,可能有两个原因:
第一,     说明水泵排水的效率降低;
第二,     浮球阀可能出现故障。
        因此,如果水泵连续工作5分钟以上,设备会出现condensate pump failed的报警。发生报警后,需要工程师检查冷凝水盘是否清洁,检查水泵排水量,必要时更换水泵,当然另外一个需要检查的地方是,浮球阀是否有故障。

       由于InRow 系列制冷系统离热负荷更近,送风温度一般在15-19℃之间,因此,设备运行时基本没有除湿过程。在开机过程中,请务必做好房间的密封,检查房间的温湿度条件,在设备可接受的运行环境中运行。如图二。

Image

              图二


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。