浏览常见问题解答

InRow RC制冷系统为客户提供了便捷的操作界面及强大的控制功能。本文将对客户常见的几种操作的步骤做详细的介绍,希望能为客户方便的使用、维护InRow RC制冷系统提供便利。

发布日期: 10 十二月 2012

InRow RC用户操作指南

InRow RC制冷系统的用户常用的操作包括开机、停机,查看报警,更改设置点及查看机组运行状态等。以下将详细介绍各个操作的基本步骤: 
                      
开机
路径: 主菜单>On/Standby>
按 ENTER 键,改变状态到On。 空调会根据此前的设置信息运行。    

停机
路径: 主菜单>On/Standby
按ENTER键,把选项改为Standby, 即机组会进入待机状态。

查看报警
路径: 主菜单>View Alarms

在到屏幕可以到查看报警的序号,紧急程度,和基本描述。按下箭头Image可以看其他报警内容。

查看/更改设置点
路径: 主菜单>Set Group Set points
设置点是指客户期望达到的机柜前端,进入服务器的气流的温度。所有的设定值需要在以下范围内:
• Cool:      18.0–25.0°C  
• Supply Air: 17.0–23.0°C

• Fan Speed: any
注:如果需要更改设置点,需要输入密码。默认密码为apc(小写)。

查看运行状态
路径: 主菜单> View Unit Status
在此屏幕下可以看到如下信息:

Op Mode: 显示设备的运行状态,有on, standby和idle三种模式。
注:Idle说明设备有报警发生并没有解除。

Cool Output: 显示设备实际输出的制冷量。

Cool Demand: 显示为达到设置点的温度所需要设备输出的制冷量。

Supply Air: 显示设备送风温度。

Return Air: 显示设备回风温度。

Rack Inlet: 显示机柜进风温度。

Power Source:显示电源供电的路径。
注:InRow RC为双路电源供电。分别为power source A和power source B. 可以分别接入市电和UPS。

Fluid In: 冷冻水供水水温。
注:标准范围是7-8C. 供水温度过高,在同样的水流量下,会导致设备制冷量下降。

Fluid Out: 冷冻水出口水温。

Fluid Flow:冷冻水流量。

Fluid Vlv Pos: 阀门开启度。

Air Flow: 送风量。

Fan Speed:风扇转速。单位为%。

Image

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。