浏览常见问题解答

InRow SC作为一体化的数据中心制冷系统,冷凝器和蒸发器放在一个壳体内置于室内,分别独立工作,省去了室外冷凝器的安装,拥有安装简单快捷,使用灵活性高的特点,可作为InRow 制冷系统,和机柜摆放在一排来使用,也可以移动设备到指定地点,对数据中心内存在的热点进行集中的点式制冷。本文将介绍InRow SC安装的工作范围和各安装步骤工作要点。

发布日期: 10 十二月 2012

InRow SC一体化制冷系统安装工作内容及指导(下)

三、电气连接.
1、温度传感器
将温度传感器按照图中所示安装于机柜前门板处。一般放在相对重要的负载前端。

Image

2、电源连接
InRow SC支持电源线得上走线或下走线。将设备自带得电源线连接至市电,如果接头与客户提供的接口不统一,需要更换合适的电源接头。
一般需要将设备电源接至市电。如果要求由UPS为InRow SC空调提供电力, 请客户或客户代理商联系APC技术支持部门,以确认UPS容量足够满足InRow SC正常运行。
3、网络端口(可选项)

Image

按照上图连接。1CAT5 线缆

4、MODBUS— 楼宇管理系统(可选项)

Image

5、安装漏水检测
如果客户选购了漏水检测绳,请将漏水检测绳连接至界面盒顶部RJ-45端口,并把绳体铺设在地板下
四、启动和调试
启动设备,调整参数。待设备运行一个小时后,察看状态,确认工作正常后填写报告。

五、现场培训
包括如何操作机组,如何查看报警及设备运行状态,如何报修等。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。