浏览常见问题解答

InRow SC作为一体化的数据中心制冷系统,冷凝器和蒸发器放在一个壳体内置于室内,分别独立工作,省去了室外冷凝器的安装,拥有安装简单快捷,使用灵活性高的特点,可作为InRow 制冷系统,和机柜摆放在一排来使用,也可以移动设备到指定地点,对数据中心内存在的热点进行集中的点式制冷。本文将介绍InRow SC安装的工作范围和各安装步骤工作要点。

发布日期: 10 十二月 2012

InRow SC一体化制冷系统安装工作内容及指导(上)

InRow SC集成冷凝器和蒸发器于一体,作为室内机的两个部分分别独立工作,安装时,省略了传统空调安装室外机的部分工作,因此安装十分便捷。另外,整个系统在出 厂时已经完成系统测试并充注制冷剂,因此,安装和移机将十分便捷。整个安装过程可分为就位摆放,机械连接,电气连接和启动测试几个部分。下面分别介绍以上 几个步骤工作内容、要点和注意事项
一、就位及摆放
1、     拆除门板。
按照下图所示拆除前后及侧面门板。

Image

2、     拆除压缩机装运支架。提示:必须在设备开机之前拆除压缩机运装支架,否则会损坏设备。

3、     排放设备并调平。
安装工程师需要按照图纸的设计在指定地点就位。设备就位后,利用前后轮角处调节水平高度,使设备保持水平。

4、     固定设备。必要情况下,可以用设备包装托盘上的固定支架将设备固定于地板。

Image 
二、机械连接

1、     进风和排风管连接
进风和排风管道需要安装到天花板。空调所排放的热风需要经由天花板上层空间排放到室外或经过空气调节设备。

Image

2、     顶板转接板组件及安装.

Image

Image

注意:排气管要高于进气管至少15CM
3、     安装顶板至吊顶

顶板制作好后,需要替换原来吊顶的天花板,并且如果由必要,需要安装掉绳,防止安装的顶板滑落。

Image

Image

4、     冷凝水泵

Image

把冷凝水排水管连接至下水管道。安装时需要注意管路的长度和扬程不能超过水泵扬程。扬程为3.5米,水平距离不得大于10米。设备支持上排水或下排水。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。