浏览常见问题解答

InRow SC是一体化的数据中心制冷设备,一般用于小型的数据中心和配电间,名义制冷量为4.6千瓦。本文将分析和说明如何用UPS为InRow SC供电。

发布日期: 11 十二月 2012

用UPS给InRow SC供电

一、简介
InRow SC是一体化的数据中心制冷设备,集成了冷凝器、蒸发器、压缩机等重要部件于一体,无需安装室外机或连结冷冻水管,有安装方便,灵活应用的特点。在国内销售的型号为ACSC101,单相供电:220V, 1¢,50Hz。

二、启动冲击电流
在考虑用UPS给SC供电时,一个不可忽略的问题是,SC的制冷系统的主要部分之一的压缩机在启动时会有很强的冲击电流。通常来讲,压缩机的启动冲击电流是其正常工作电流的6到7倍。
另外,如果要计算后备电池时间来看,我们可以提供的数据是,在正常运行时,ACRC101的耗电量为2390瓦。

以下表格是我们测试时的一些数据,基于冷凝器风扇100%转速和蒸发器风扇80%转速:

  型 号  冷凝器风扇转速  蒸发器风扇转速  启动电流(RMS)  冲击电流持续时间(毫秒)  正常工作电流( RMS)
 ACSC101   100%      80%    46A   60ms   8.5A


三、压缩机工作循环


通常,定频压缩机要通过开启和停止来维持室内设定温度,如果压缩机启停频繁,将对压缩机的寿命和设备所在的电力环境污染。SC设计的的压缩机最短的循环时 间为9分钟。在Discrete (间断)容量控制模式,压缩机需要通过启停来控制制冷量输出。在Proportional(比例)容量控制模式下,压缩机的输出可以通过热气旁通阀门来按 比例调节功率输出,这种工作模式可以大大降低压缩机启停的频率。

四、UPS选型

在UPS给SC供电时,为了确保SC在启动时不至于UPS转旁路,SC的启动电流必须要考虑进来。并且,我们需要有1.2倍的安全系数,公式如下:
UPS单相输出电流 - (SC启动冲击电流 x 1.2 )= 其他可用电流
下面举例子说明:
Symmetra 40KVA 单相输出电流大约可以达到100A RMS
100 – 46 x 1.2 = 44.8  即此相还有44.8A 电流可以支持其他IT负载。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。