浏览常见问题解答

IRSC一体化高密度制冷系统安装时非常简单,易行。本文将介绍IRSC安装前如何做好场地准备。

发布日期: 07 十二月 2012

APC InRow SC安装前场地准备说明

制冷系统对安装场地的条件有一定的要求,场地准备是否符合要求直接影响到制冷系统的效率。一般来说,机房场地准备是,应注意以下条件:
1、     为了达到良好的隔热、隔湿效果,窗面应密封或至少使用双层玻璃。为了避免湿空气进入房间,最好采用聚乙    烯薄膜型天花。地面和墙面最好使用橡胶或塑料涂料。
2、     预留合理的运输通道,保证制冷系统能顺利搬运到位。APC InRow SC 的物理尺寸请参阅相关安装手册。
3、     维持前面或后面1100mm的维修空间。
4、     机房吊顶至顶棚需要保留至少300mm净高的空间。
5、     吊顶距地面的高度不大于3.7米。
6、     冷凝风口所在的顶板区域正上方没有消防管路或中央空调管路。
7、     为隔绝吊顶上下的空间,吊顶天花板不得采用微孔板,建议吊顶天花板上铺设隔热材料。
8、     为保证良好的散热,吊顶上空间需与周边吊顶连通,或建筑物的通风空调系统连接至机房吊顶上。
9、     InRow SC 额定功率为2.53KW,需提供16A空开及4mm²铜芯电缆。
10、 冷凝水泵扬程3.6米,空调自带排水管长2.5米,OD: 1/4’ PVC透明软管。顶部排水时,请将排水管路连接至机房内部,并且注意:
       a) 现场安装的排水管扬程不高于3.6米。
       b) 确认现场安装的排水管路延排水方向向下倾斜。
       c) 为减少连接点,请尽量将排水管路连接至距空调正上方0.5 米处。
11、详细安装需求,请参阅APC InRow SC 安装手册

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。