浏览常见问题解答

InRow RC作为高密度制冷系统,有三种应用模式,分别为In-Row, HACS(Hot Aisle Containment Systems,热通道气流遏制系统)和RACS(机柜气流遏制系统), 在RACS应用中,每台设备可为单个机柜提供33kw的制冷量。在高密度负载的散热系统中,InRow RC表现出众,无与伦比。

发布日期: 06 十二月 2012

InRow RC制冷系统的应用模式(二)

二、热通道气流遏制系统(HACS, Hot Aisle Containment System)

在典型的In-Row应用模式下,热通道的热气流很可能通过顶部和过道两端与室内气流混合,之后返回In-Row RC, 或者存在于环境之中。当混合后的气流返回In-Row RC后,设备的制冷效率一定降低很多,并且,如果热气流也容易从侧面进入机柜内部,会造成机柜有局部、移动的热点。

HACS系统正是基于以上原因,在两排机柜的顶部和两端加装顶板和门附件,形成封闭的热气流遏制空间,有效于热气流直接通过IRRC,使得制冷量增大并节能。

Image

在此模式下,IRRC将根据机柜冷、热通道的温差来决定风扇转速。同In-Row 模式相同,远端温度传感器依然需要安装在机柜重要负载前。

三、机柜气流遏制系统(RACS, Rack Air Containment System)

RACS模式由IRRC制冷单元和机柜通过机械联接组成一个“小系统”,冷空气在这个“小系统”里循环,冷却机柜内部的重要负载。

在此系统中,冷气流完全经过机柜内部服务器,制冷效果近一步提高。

Image
可以支持一个IRRC与一个或两个机柜组成RACS系统,或者两个IRRC与一个机柜组成RACS系统。

另外,RACS系统仅支持APC SX系列机柜

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。