浏览常见问题解答

InRow RC作为高密度制冷系统,有三种应用模式,分别为In-Row, HACS(Hot Aisle Containment Systems,热通道气流遏制系统)和RACS(机柜气流遏制系统), 在RACS应用中,每台设备可为单个机柜提供33kw的制冷量。在高密度负载的散热系统中,InRow RC表现出众,无与伦比!

发布日期: 07 十二月 2012

In-Row RC作为APC高负载密度散热解决方案的一部分,可以提供三种应用模式,分别为In-Row, HACS, RACS.此这三种应用模式一改传统精密空调上送下回或下送上回的送风方式,科学的解决了气流散失,机柜热点等问题,其全新的理念,广为用户接受,业界认 可并模仿。Inrow RC在三种应用模式下,为高负载机柜散热提供全新的理念,并且表现出众。

以下将详细介绍InRow RC的三种应用模式。

一、In-Row

既机组与机柜一侧摆放,和机柜组成一队列。如下图所示。冷空气从IRRC(InRow RC)前方排除到机柜前方。在机柜内服务器及机柜背部负压的作用下,冷空气进入机柜内服务器。服务器在被冷却后,将比较热的空气排送到热通道内。之后,热 空气再由IRRC内的风扇吸到室内蒸发器,被冷却后排出,完成一次气流交换过程。
在布置IRRC和机柜时,需要注意以下两点:
a)机柜摆放符合APC冷热通道布局,即机柜之间“面对面,背靠背” ; 
b)在两列机柜中,一列的Row RC机组和另外一列的InRow RC机组要对称,见下图。

Image

另外,在In-Row 模式下,需要将IRRC机组自带的温度传感器放置于机柜(确切的说是重要负载)前端,用来控制进入机柜内的空气温度。如果温度进入机柜的气流温度升高,风扇将提升转速,来维持既定的机柜入风口温度。
下图为IRRC中的机柜进口气流温度传感器.

Image

a) 传感器放于IRRC机组后部下端。
b) 安装于机柜前端。具体位置视负载而定。
c) 建议传感器从机柜下部走线。

下图为温度传感器安装于APC Netshelter 机柜门内侧。

Image

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。