浏览常见问题解答

本文介绍了NetworkAIR FM40精密空调开机关机的步骤。主要介绍其在需要长时间关机时,正确的关机及开机的步骤和应注意的事项。

发布日期: 11 十二月 2012

NetworkAIR FM40正确的开、关机步骤

正 在运行的NetworkAIR FM40 如果短时间关机,可以通过操作菜单上的on/off来控制,这时,机组并没有完全断电,曲轴箱加热器、VFD(室内风机变频调速系统)和主控制板依然带 电。如果需要彻底关闭,需要通过机器面板上的手动主电源开关断电。需要注意的是,扳动手动主电源开关之前,请确认机组已经完全停止运行,因为在主菜单关闭 机组时,风机还会有最长2分钟的延迟运行。短时间关机后,开机的过程与关机相反:打开主电源开关,然后通过操作面板开机。
      如果机组需要长时间断电,需要按照以下的步骤进行:
      1、通过主菜单关闭机组。
      2、待机器完全停止运行后,关闭主电源开关。
      3、关闭加湿上水管处的手动维修阀门。这个步骤很关键,因为在停机后,如果机组本身的上水阀门关闭不严,水会持续不断的流入加湿器,此时,由于机组已经关闭电源,漏水报警也已经不起任何作用,如果上水时间足够长,会使机房被水淹没,造成巨大损失。
      长时间关机后再开机,需要先打开上水手动阀门,打开主电源开关并待机1-4小时,如果室内温度很底,最长需要24小时待机,之后再通过操作菜单打开空调,这样,可以避免因为低温环境下的冷冻机油的活性低而造成的压缩机卡缸等故障,从而延长压缩机使用寿命。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。