浏览常见问题解答

本文详细解释了在空调制冷方面的专用术语:潜冷和显冷,并说明精密空调为什么选择显冷比大的空调。

发布日期: 11 十二月 2012

什么叫潜冷?什么叫显冷?为什么对于数据中心的精密空调,显冷比越大越好?   潜冷和显冷两个概念是从潜热和显热派生出来的。那首先我们先说一下什么叫潜热和显热吧。
        物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低,且不改变原来相态所吸收或放出的热量,称为“显热”。显热可以使人们有明显的冷热变化的感觉。
        在物体吸收或放出热量的过程中,如果相态发生变化,但是温度不变,这时,物体吸收或放出的热量叫做潜热。
     举个例子,在水蒸发到水蒸气的过程中,从20℃变化到80℃的过程中吸收的热量就叫做“显热”,而水在100℃时,从水转化成水蒸气所吸收的热量就叫做“潜热”。
     潜热和显热的概念清楚了,那么,潜冷和显冷的概念就自然懂了,一句话,显冷是用来降温的,潜冷是用来除湿的。
     显冷和潜冷的和就是全冷。所谓的显冷比就是显冷与全冷的比值。
     那么,对于数据中心的精密制冷系统,为什么显冷比越大越好呢?这要从数据中心对环境温湿度的要求说起。
     数据中心温湿度一般在20~24℃,40~55%左右。在一般情况下,空调需要运行加湿模式,以满足数据中心对湿度的要求。但是,如果空调的潜冷比较大,空调运行时,就会对室内空气进行除湿,一方面增加了加湿的负荷,另一方面,这减少了显冷的输出。
     因此,在选择数据中心精密空调的时候,显冷比越大的越好。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。