浏览常见问题解答

本文将介绍APC NetworkAIR ADU的特点及技术参数。

发布日期: 11 十二月 2012

NetworkAIR ADU的特点及技术参数(图)

简介

适用于小数据室及大的数据中心,机柜内热负荷2KW--4kW

适用于空气流通不畅通的高架地板上

适用于需要额外过滤的环境

适用于无高架地板环境

特点

允许产品克服活动地板环境中的不良静压,并在整个机柜内为IT设备提供充足的气流

设备单元可配备多个电源以确保两个风扇在电力不足仍能同时工作

将冷空气在机柜内的IT设备的前方向上加压排出,以降低机柜内底部与顶部之间目前普遍存在的温度梯度

30% 过滤效率,符合ASHRAE标准

结构轻巧 (2U)

Image

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。