浏览常见问题解答

主要介绍了ARU的应用场合,特点和技术参数等。

发布日期: 10 十二月 2012

NetworkAIR ARU的特点及技术参数(图)

ARU

一、简介
适用于小数据室及大的数据中心,机柜内热负荷4KW--8kW;
适用于IT设备的线缆位于机柜后部影响气流排出的环境;
适用于空气流通不畅通的高架地板上;
适用于无高架地板环境。
二、特点
ARU的风扇可被设置成由耗电控制或排气温度控制,以此达到最佳的节能效果。
双重A-B电源输入,可由UPS提供后备保护供电,提供更安全的保护。
允许排气管设备将高温气体直接输送到制冷系统里,提高室内的制冷效率。消除机柜内的温度梯度并防止热风短路直接回到机柜内。
零“U” 解决方案,安装在机柜后部,保留宝贵的空间给其他IT设备
冗余设计,如果三个风扇中的任意一个无法工作,后备风扇可以保持正常空气流动
三、技术参数

Image

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。