浏览常见问题解答

用户在使用或报修的时候经常需要查看机器各部件的运行参数或报警信息,以下将对这些操作进行详细介绍。

发布日期: 06 十二月 2012

NetworkAIR FM40精密空调用户级常见操作指南

小提示

您了解操作面板吗?

下图为操作面板示意图,其中

Image

1- 亮时表示机组存在严重报警,为红色 6-移动光标用的箭头

2- 亮时表示机组存在次要报警,为橘黄色。 7-退出键

3- 亮时表示机组需要查看日志,为橘黄色 8-确认键

4- 亮时表示设备正常运行,为绿色 9-帮助键

5- 显示屏

小提示

您知道空调的主菜单都是什么内容吗? 

下图就是空调主菜单的各个选项。

Image

On/Off -空调开/关机               Status-状态栏。查看空调运行的状态或参数。

Setup-设置栏。设置或更改机组运行状态或参数。  View Log-查看日志。

Respond to Alarms-响应报警。

Control Environment-温湿度等环境控制参数设置。

4.1 查看机组运行状态:

4.1.1 温湿度

路径:Status> Module>Main Module>Temp& Humidify

说明:

1、进行此操作可以查看空调运行的温湿度,其中,Sply意为送风,既查看空调出风口的温湿度。 Rtrn意为回风,既查看环境温湿度。

2、如果有2个或3个机组组成系统,如果查看拓展模块的状态,路径为:Status> Module > Expansion module 1/2> Temp & Humidity. 既把主模块(Main Module)改为拓展模块(Expansion Module)。以下操作与此相同,不再赘述。

4.1.2 查看过滤网及盘管压差

路径:Status> Module > Main Module> Pressure

显示为:

Image

其中,Filter DP为过滤网两端压差,如果机组选用标准过滤网(30%过滤效率),则在压差大于0.75" w.c.(约180pa)时,机组会发出更换过滤网的警报。

Coil DP为蒸发器两端压差,数值的大小和风机运行的速度、过滤网的压差等有关。一般情况下,压差为0.23" w.c.

小提示

您知道"w.c.是什么意思吗?

"w.c 是英寸水柱的意思("water column,和常见的压力单位毫米汞柱一样,是表示压力的一个单位。1"w.c249pa

4.1.3 查看加湿器运行状态

路径:Status> Module> Main Module> Humidifier Status,

显示为:

Image

其中,Humid. output 为加湿器输出百分比,Current为电流值,Water conductivity为水传导率。

4.1.4 查看压缩机运行状态

路径:Status> Module> Main Module> Compressor Status

显示为:

Image

4.2 查看机组日志及报警:

4.2.1 查看日志信息

当查看提示日志的LED灯亮的时候,需要按照以下路径查看日志:

路径:View Log> New Events

之后,屏幕显示为:

Image

查看日志时,在第一屏显示日志的时间及日志描述。再次按Image 键,则会显示日志发生时,送/回风的温/湿度,压缩机吸/排气压力等相关信息。

4.2.2 查看报警信息

当报警LED灯亮的时候,需要按照以下路径查看报警信息:

路径:Respond to alarms> View Active Alarms

之后,屏幕显示为:

Image

查看报警时,在第一屏显示报警的时间及报警描述。再次按Image 键,则会显示报警发生时,送/回风的温/湿度,压缩机吸/排气压力等相关信息。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。