浏览常见问题解答

本篇文章将介绍空调原理中最常见的物理量:温度和湿度,及其对数据中心设备运行的影响

发布日期: 11 十二月 2012

温度、湿度对数据中心设备的影响

机房环境中最重要的几个参数就是温度、湿度、洁净度和气流速度,也就是常说的“四度”。其中,温度和湿度是比较重要的参数,对机房设备的影响也比较大。
一、温度对数据中心设备的影响
温度是表示物质的冷热程度的物理量。温度的单位有:摄氏度、华氏温度和绝对温度。
高温、低温或温度迅速摆动可能破坏数据处理过程并引起整个系统停机。温度变化可能改变电子芯片及其它电路板组件的电子特性和物理特性,从而引起运行失败或故障。
数据中心温度过高也可能对UPS的电池寿命造成影响,一般来讲,如果室内温度在25℃以上,每升高8.3℃, 电池的寿命会减少一半。
二、湿度对数据中心设备的影响
湿度是表示空气中水蒸气含量的多少的物理量。一般有三种表现方法:
1、绝对湿度:表示每立方米空气中含有水蒸气的量,单位为kg。
2、相对湿度:表示空气中实际含有的水蒸气量与同温同压下能容纳水蒸气最大量的比,用百分比表示。
      需要说明的是,在相同的大气压力下,温度越高,空气能容纳水蒸气的能力越大。也就是说,同是含湿量为50%,标准大气压下, 20℃时的含湿量比15℃时的绝对含湿量要大。
3、含湿量:表示1kg干空气所含有的水蒸气的量,单位为g。
湿度过高可能引起磁带及表面损坏、磁头碰撞、凝结、腐蚀、纸张处理问题和(金和银表面)脱落,导致组件故障和电路板故障。
湿度过低可大大提高静电释放的可能性。静电释放可能破坏数据并损坏硬件。
保持温度和湿度设计条件对数据中心内的服务器可靠性稳运行至关重要。设计温度条件应为 72-75°F (22.2-24.8°C),相对湿度 (R.H.) 应为 45-50%。
APC NetworkAIR FM40 设计目的是保证每天 24 小时、每年 8760 小时温度保持在 ±1°F、相对湿度保持在 ±3-5% 的范围之内。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。