浏览常见问题解答

在由两个或两个以上的单机联网并机以后,如果有冗余,那么,可以使整个系统内的机组运行时间相互平衡,使各个机组的寿命相当。本文介绍了设置机组运行平衡时间的方法。

发布日期: 11 十二月 2012

如何使两个FM40精密制冷系统平衡运行时间

在由两个或两个以上的单机联网并机以后,如果设计了冗余,那么,可以使整个系统内的机组在运行和备份之间转换,达到运行时间的平衡,使各个机组的寿命相当。

设置运行时间平衡,可以通过机组的操作面板来进行,也可以通过英飞管理器(ISX-manager)来实现。

1、通过机组的操作面板进行操作。

进入空调主菜单(按enteresp),然后按照下列路径找到进入设置选项:

Setup>Group>Group Settings>Sys Role Assigment

在此菜单下,会看到如下选项:

Image

按照上边的图示,把Run-Time Bal后的参数改为On。在Primary后设置运行机组的数量,就是在整个网络内所有机组的数量减去冗余机组的数量即可。

2、通过英飞管理器(ISX-manager)进行操作。

进入空调管理页面。在左边的导航栏点击Group,然后,点击右下方Configure后的三角图标,如下图:

Image

在新的页面中,找到Role assignment method,然后点击右边的下拉菜单,并选择Dynamic,如下图:

Image

然后,在Primary systems 后设置运行机组的数量,就是在整个网络内所有机组的数量减去冗余机组的数量,如下图:

Image

最后,点击Apply(应用)即可。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。