浏览常见问题解答

本文针对加湿系统的输出控制,加湿器的工作模式和加湿器的运行状态做了简单的介绍并且提供了在操作菜单中的路径。

发布日期: 11 十二月 2012

FM40精密空调加湿系统介绍
NetworkAIR FM 40精密空调的加湿系统采用电极蒸汽加湿系统,这种加湿的方式的优点是:能快速产生蒸汽,加湿量大,并且清洁无细菌。加湿系统采用智能水位控制,检测到加湿罐内部的水的电导率,并且通过测量到的电流大小来智能控制加湿水位。
一、加湿器的输出控制
加湿器输出控制采用比例控制,预先需要设置加湿灵敏度(Humidifier Sensitivity,路径为:Setup>System>System Config>Humid.Sensitivity)。则加湿的输出量为环境湿度与实际温度的差值和加湿灵敏度的百分比。比如 Humdify Sensitivity=2%, 环境湿度为46%,设定湿度为45%,则加湿量输出为(46-45)÷2=50%。即加湿量为50%。需要注意的是,如果Humidify Sensitivity设置过大,则加湿速度慢,如果设置过小,可能会经常在接近满负荷的情况下运行,会影响整个加湿系统的使用寿命。默认设置为5%。
二、加湿器的工作模式
加湿器共有三个工作模式,分别为 Auto,Drain和Off。(路径:Setup>Module>Main Module>Module Control>Setup Humidifier)
Auto:正常工作时的状态。
Drain: 排水。
Off:关闭加湿器。
三、加湿器的运行状态
加湿器在正常运行或有故障发生的时候,都需要察看加湿器的工作状态。(路径:Status>Module>Main Module>Humidifier Status)
在加湿器状态栏里, 我们可以看如下的三个状态参数:
Humid.Output: xx %   ---加湿输出为xx%
Current:  xx.x A     ---加湿电流为xx.x A,加湿电流的大小与加湿输出的百分比有关,正常状态下,加湿电流会在6A左右。
Water Conductivity
xxx MicroSiemens/cm  ---加湿罐内的水传导率。一般情况下,传导率应该在750-800之间。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。