浏览常见问题解答

在精密空调日常运行中,需要及时了解它的运行状态或其报警信息,以便及时、准确的了解空调的状态、排除故障或隐患。本文简单介绍了如何通过操作面板查看空调的运行状态。

发布日期: 07 十二月 2012

FM精密空调在日常运行时,显示面板会滚动显示七个屏幕信息,按Esc键或Entr键进入主菜单。

一、查看机组运行状态。

Path:Status>Module>Main Module

Image

选择Main Module之后,出现以下信息:

Image

其中,

Temp & Humidity 温度和湿度,显示送风温度和回风温度。

Pressures 压力,显示过滤网两端压差和蒸发盘管两端的压差。

Run Hours 运行时间,显示机组中八个重要部件的运行时间。

About Module 机组模块信息,显示出厂日期等信息。

Humidifier Status 加湿器状态

Water Temps 水温,仅用于水冷机组

Blower 1/2 Status 1/2号室内风机状态。

Compressor Status 压缩机状态。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。