浏览常见问题解答

在精密空调日常运行中,需要及时了解它的运行状态或其报警信息,以便及时、准确的了解空调的状态、排除故障或隐患。本文简单介绍了如何通过操作面板查看空调的报警信息。

发布日期: 10 十二月 2012

如何查看FM精密空调的报警信息

空调发生故障报警时,需要第一时间查看报警记录,之后与APC技术支持工程师取得联系。那么,如何快速正确的查看空调的报警信息呢?

在主菜单中选择"Respond to Alarms"(响应报警)后,会出现以下分级菜单结构:

Image

在最上一级菜单中,各选项的意思分别是:

Control Beeper:警报声音控制,可以调节报警声音的大小。

View Active Alarms:查看发生的报警。该屏幕提供了报警号(例如 1/2)列表、报警条件说明和报警发生时间的时间标记。按 ENTER 键查看报警的详细信息,或按箭头键查看列表的其余部分。

Clear Active Alarms: 清除发生的报警。

Reset sys Failure:重置系统。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。