浏览常见问题解答

本文以FM40和英飞管理器4.2版本为例,简单的介绍了如何通过英飞管理器对APC精密空调进行管理。

发布日期: 11 十二月 2012

浅谈英飞管理(ISX-manager)对精密空调的管理

飞管理器可以对英飞系统所有的UPSADU等电源设备进行管理,同样,它也可以通过远程登录到精密空调系统,对空调的参数和报警信息进行监控。

下面就简单介绍一下如何通过英飞管理器来监控APC精密制冷系统。

进入英飞管理器的主页面后,在Module Name中找到NetworkAIR FM。然后双击。在默认的界面中显示的是空调大致的状态及是否有报警,及温湿度传感器的状态。

在空调的子页面的左侧是导航栏,分为组(Group)、系统(System)、机组(Unit)、报警(Alarm)、事件(Events)、网络(Network)、管理系统(System( Net admin))等来查看和管理空调系统。以下将简单介绍英飞管理器在管理空调中可以实现的功能。

Image

          上图为 英飞管理器主页面及空调子页面

组(Group):

1.在冗余的组中设置空调的"角色",如"主要"和"备份" System assignment

2. 设置冗余(General Config)。

3. 设置负载分配。在负载升高到一定值,备份的机组运行(General Config)

系统(System

1.设置系统延迟(General)

2.设置系统的名称、地点、联系人等信息(General)

3.设置和控制制冷、加湿、除湿和再加热等模式(CoolingHumidify Control)

4.设置输入接触器的名字,状态,延迟和动作等(Input/output)

5.设置输出继电器的输入、输出、延迟等(Output mapping)

6.设置在系统或机组报警时的必要功能(即在何种情况、何种报警下关机)(Shutdown Events)

7.重置为默认信息。如用户、现场服务、运行时间、系统故障报警的信息。(Reset Control)

机组(Module

1.查看每个模块的信息。(Status)

2.查看机组参数。如制冷量、加湿方式、加热方式等。(Properties)

3.查看机组主要部件的状态。(CoolingHumidity controlBlowers)

4.设置加湿器状态。(Humidity Control)

报警、事件(AlarmEvents)

主要查看、清除空调近期发生的报警,事件等信息。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。