浏览常见问题解答

NetworkAIR FM系列精密空调在送风系统的设计中,率先把变频驱动(VFD)、外转子马达驱动、长寿命轴承等先进设计理念和技术结合在一起,使整个机组在送风系统无论在使用寿命、可靠性、易操作性等都达到同类产品中所不具备的特点,代表了精密空调在送风系统中发展的方向。本文详细分析了室内送风的功能、原理。也为分析NetworkAIR的节能和可靠性提供了参考依据。

发布日期: 11 十二月 2012

NetworkAIR FM40 变频调速风机操作方法及功能分析(下

NetworkAIR FM系列精密空调在送风系统中的设计中,率先把变频驱(VFD),外转子马达驱动,长寿命轴承等先进设计理念和技术结合在一起,使整个机组在送风系统无论 在使用寿命、可靠性、易操作性等都达到同类产品中所不具备的特点,代表了精密空调在送风系统中发展的方向。

下面将详细介绍送风系统的功能特点。
1、变频调速驱动(VFD)

变频调速技术是集电子、自动控制、微电子、电机学等技术之大成的一项高科技技术。自从二十世纪90年代以来,变频调速以其优异的调速性能,显著的节能效果被广泛应用在各个领域,是电气传动的发展方向。APC首次将变频技术应用于机房空调送风系统中。变频调速有以下优点 :
        1)软启动功能。使用调频调速器,对风机马达进行调频软启动,由于启动时电流由0至工作电流,根本不存在普通风机马达启动所产生的8— 10倍的启动电流,不会造成电网电压下降,影响其它用电设备的正常运行,而且也避免了过大的起动电流对马达绕组的伤害,保护了马达绝缘系统,增加了风机马 达的寿命。
        2)任意调节马达转速。可以根据所需的风量、风压、噪音等参数,对马达的频率进行调节,从而满足机房环境对送风系统的要求。

2、外转子风机 NetworkAIR在风机与马达的联动设计中,采用了外转子风机设计。目前,机房空调室内风机主要有以下几种方式:皮带传动,直联式和外转子风机。皮带 传动的缺点皮带的松劲度不容易把握。皮带过松,在传动的过程中容易产生打滑现象,并且皮带在离心力和皮带拉力的作用下,经常与转轮敲击,使其容易破损;皮 带过紧,则容易磨损轴承。外转子风机与直联风机相比,节省了机组内部设计空间,轴承不易磨损,大大减少了轴承更换的费用和因故障维修的时间。

3、长寿命轴承。NetworkAIR在设计中采用了500,000小时以上的超常寿命轴承。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。