浏览常见问题解答

用户在使用具有加湿功能的空调会遇到加湿罐低水位报警的事件,这里解释了可能存在的问题及解决办法。

发布日期: 11 十二月 2012

为什么加湿器报水位低"water level low"?

水位低"Low Water Level" 报警可能由下面几种情况导致的:加湿罐内根本没有水,排水电磁阀没有闭合,加湿用的水导电率比较低,或上水电磁阀上水速度太慢(可能堵塞等)。

对于这种水位低的报警,我们建议用户进行"上水/排水"试验,这样可能将加湿管路(或电磁阀)上的水垢或脏东西排出系统。这个排水试验可以在操作面板上进行,具体操作如下:

进入报警机组的主菜单, Setup > Module > Main Module > Module Control > Setup Humidifier. 在这个菜单里将Auto改为Drain, 等待约23分钟,之后再更改为 Auto。执行这个操作可能需要您输入密码,出厂默认密码为APC。最后将报警内容清除。

如果报警还持续出现,请按下面的要求进行确认:
核实加湿器由有水供应、阀门打开;
确保加湿器进水电磁阀上及管路上的过滤器内没有水垢或脏东西堵塞;.
保证进水压力不低于30 psig (206 kPa).
查看上水电磁阀是否正常工作.


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。