浏览常见问题解答

FM40空调处于运行状态,第二个压缩机不能启动原因

发布日期: 11 十二月 2012

FM40运行时为什么第2个压缩机不启动?

故障现象:
如果FM40的吸气压力低于 52 psi (主板新固件 (6.X.X ) ,旧固件时为 58 psi) 第二个压缩机将不能启动。
当吸气压力低于于上面的预设值时,第二个压缩机将被关闭。如果压力第一次低于这个极限值,系统会瞬间记下此时的蒸发器回风温度,一旦压力值恢复到正常值时,系统会查看目前的瞬时回风温度,直到比第一次记录的数值高约4度的时候才会启动第二个压缩机。

查找可能导致低压的原因并进行更正:

解决方案:

热力膨胀阀内的制冷剂泄漏

更换热力膨胀阀

经过蒸发器盘管的风量不足

通过显示屏查看蒸发器盘管压力。压力值应该符合推荐值。如果压力值低于推荐值,可以通过增加风机转速来达到推荐的压差。

机组配置参数不正确的设置

查看机组功率配置是否正确,以及参数设定等

制冷温度设定点太低

核实制冷温度设定点不低于 68 ° F (20° C)

液管内制冷剂散发

检查液管保温情况和系统制冷剂冲注是否过少

干燥过滤器堵塞(表现为表面温度很低,有凝水)

更换新的干燥过滤器

热力膨胀阀堵塞

维修或者更换热力膨胀阀

高压侧压力过低

查看室外机参数设置、压力调速器和膨胀阀等

制冷剂不足

查找漏点进行修补,重新冲注制冷剂

过滤网堵塞或过脏

清洗或更换过滤网

不正确的过热度

设置到1015C

气流分配不合理

查看送风通道内风阀是否有异常

低压传感器/开关故障

使用压力表对压力进行核实


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。